This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:输出纹波

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905074/tps56637-output-ripple

器件型号:TPS56637

大家好、

我的客户刚刚构建了自己的电路板并开始评估。 但它的输出纹波似乎太大。 在 Webench 结果中、它被仿真为低于10mV、 但他们可以在其电路板上看到80mV 的纹波。

从原理图中、我看不到有什么因素使纹波更大、 可能的原因是什么?
此外、如果存在纹波、请告诉我如何最大程度地减小纹波。

[其电路板状况]
输入电压:12V
输出电压:0.7V
输出电流:3A

模式:FCCM
L:1uH、11m Ω
COUT:22uF x 2、3m Ω、X5R
R1 :1.65k Ω
R2:10kohm

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    还有其他不太明显的因素可能导致纹波更大或看起来更大。  首先想到的是开关噪声。  您能否发布显示纹波的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您快速跟进。

    我会的、但它是机密信息、所以让我离线将其发送给您。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我将关闭这个线程。