This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:使用 TPS61372为升压电路供电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954318/tps61372-powering-a-boost-circuit-using-tps61372

器件型号:TPS61372

您好!

我已经使用 TPS61372进行了设计。 连接 Webench 设计 e2e.ti.com/.../6.5V-30mA-85C-TPS61372.pdf

我使用 TPS61372为另一个开关(LTC3265)供电。 我担心从 LTC3265可以看到 TPS61372的开关电流。 这可能会导致输出纹波较高。 我考虑在 TPS61372输出上使用 LC 滤波器。 关于从 TPS^1372为 LTC3265供电、您有什么建议?

我应该使用什么 L 和 C 部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol:

    我是否可以知道您期望的输出电压纹波是多少? 您是否接受强制 PWM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我正在寻找极低的输出电压纹波(可能低于10mV)。

    很抱歉、我不知道强制 PWM 模式。

    您是说我应该为 IC 提供特定功能的任何控制信号?

    您可以根据您的意见向我推荐最佳选择。

    我希望根据设计报告、您必须了解输入电流负载等 我添加到该电路的任何内容都必须具有较低的高度和占用空间。 我使用电池为 TPS61372供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面所附的是用于参考的 LTC3265电路。 看看这是否对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面随附的是目前正在使用的 LTC3265电路。 看看这是否对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahol:

    很抱歉、负载来自其他公司、我无法就其要求分享太多我的观点。  

    强制 PWM 意味着即使负载较轻、转换器也将持续切换。 开关频率是固定的。  

    对于纹波、您可以根据 数据表中的8.2.2.4进行计算。 。