This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:放电功能

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954021/tps2663-discharge-function

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 团队:

我想知道 TPS26631是否具有放电功能。

我们的客户正在考虑使用 TPS26631。
他们询问 TPS26631的输出端子是否具有放电功能(当 OVP 等开启内部 FET 时、输出电压立即降至 GND 电平的功能)。

但是、当我查看 TPS26631数据表中的内部方框图时、我无法确认电路是否已放电。
此外、以下材料清楚地表明、当需要放电功能时、需要如下图所示的外部电路。
https://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf?ts=1604543524975&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252Furl%253Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526source%253Dweb%2526cd%253D%2526cad%253Drja%2526uact%253D8%2526ved%253D2ahUKEwj5usCQrursAhXSLqYKHbmyB8wQFjAXegQIChAC%2526url%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fslva862%2526usg%253DAOvVaw35Y69qeOvZ3sQ-fxR9snjK


TPS26631是否相同?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    TPS26631没有输出放电功能。  

    您能告诉我需要它的原因吗? 可考虑使用 FLT/或 PGOOD 信号来启用如上所示的外部电路、从而实现该功能。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢你的答复。

    我们询问客户为何需要放电功能。

    '可考虑使用 FLT /或 PGOOD 信号来启用如上所示的外部电路、从而实现该功能。'

    我对您在上面所做的工作有疑问。
    由于 TPS26631的 FLT 和 PGOOD 引脚在器件处于可断开状态时处于低电平状态、因此外部 FET 和外部电阻器的位置不会改变、 我们认为 TPS26631的 FLT 或 PGOOD 引脚可替代下图中的 BFET 引脚。  
    上述识别是否正确?


    此外、如果您能告诉我 TPS26631是否有如上所示的放电电路参考电路、我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    遗憾的是、我们没有基准电路。

    使用 FLT 输出来驱动外部 P-FET。 当器件被禁用时、FLT 变为低电平并使能 PFET 使负载放电。

    此致、Rakesh