This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:与 HO 和 HS 之间的过压相关的行为

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904722/ucc27211-behavior-related-to-over-rating-between-ho-and-hs

器件型号:UCC27211

您好!

我正在调查市场上 UCC27211DDAR 的器件是否存在器件损坏症状。
我想问您以下问题。
对于数据表第5页给出的绝对最大额定值、HO 引脚相对于 HS 引脚的下限电压为-0.3V DC、对于100ns 以下的脉冲为-2V。
如果超过此额定值、器件会出现什么症状?
请告诉我 IC 内部故障的内容、因为这也是一个粗略的概述。
(例如、过流可能会流入 IC 内部的特定电路、导致其发热并发生故障。 电路可能是方框图的内容。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    对于这个特定的过载问题、有一个特定的内部器件会承受应力并发生故障。

    驱动器输出具有用于上拉和下拉电流驱动的内部 FET。 这些内部 FET 具有寄生体二极管、就像功率器件一样。

    如果 HO 输出相对于 HS 引脚为负、它可以强制电流流入内部驱动器下拉体二极管。 如果电流过高或过长、可能会损坏内部 HO 下拉晶体管。

    确认这是否回答了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我想再问一个问题。
    如果评分超过、正如我上次问的、是否会发生以下情况?

    1、HO 与 HS 之间是否会出现短路故障?
    如果是、我认为将无法打开连接到 HO 引脚的外部晶体管。 (外部晶体管持续关闭。)

    2. HO 与 HS 之间是否会出现开路故障?
    如果是这样、我认为连接到 HO 引脚的外部晶体管不能被驱动。 (当外部晶体管导通时、导通状态会持续很长时间。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    无法保证内部下拉器件是否会以短路或开路的形式发生故障、但我们似乎看到了更多情况、即当负电压过大时、下拉器件会短路、这会对驱动器下拉 FET 造成应力。

    在这种情况下、HO 将无法开启。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、