This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:是否可以在12V 应用中使用 TL7705 (5V)监控器?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705, TL7705A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954331/tl7705a-is-it-ok-to-use-the-tl7705-5v-supervisor-in-a-12v-application

器件型号:TL7705A

您好!

通过添加一个与 SENSE 引脚串联的电阻分压器、是否可以在具有定制阈值的12V 应用中使用 TL7705 (5V)监控器?  请查看下面的 TL7705A 电路。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、这完全没问题。