This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:BMS

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953998/compiler-bms

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ40Z80

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 专家:

我正在设计3节串联电池的 BMS、整个电池组为 11.1V 和2200mAh。

我只需要两个充电指示和低电池电量 LED 指示、我应该实现过压保护(12v)、欠压保护(9V)和过流保护。

您能不能为我推荐符合此要求的 IC

谢谢、此致

Raja a.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raja、

    bq40z50和 bq40z80均支持具有可配置保护功能的3节电池(均具有高侧保护 FET)

    这两个器件还具有 LED 输出以指示充电您可以设置 LEDCHG、并且有选项可设置 LED 的 SOC 警告。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt Keller 的清晰回答