请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 再充电阈值是多少? 当电池进入时、BMS 会自动开始充电、低于哪个电压值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
再充电阈值是多少? 当电池进入时、BMS 会自动开始充电、低于哪个电压值?
您好、Mohit、
当适配器和电池出现时、器件在没有软件控制的情况下启动并完成一个充电周期。 它自动检测电池电压并分三个阶段为电池充电:预调节、恒定电流和恒定电压。 在充电周期结束时、当充电电流低于恒压阶段的预设限值时、充电器自动终止。
如果适配器仍处于连接状态、并且电池电压降至设定的充电调节电压的100mV 或300mV 以下(取决于 REG04[0]的状态)、则在适配器存在时、最好让电池充满电。 因此、当适配器存在时、如果电池电压降至 REG04[7..2]- 100mV/300mV 阈值以下、则 IC 将再次启动充电。 100mV 或300mV 下降阈值取决于您在 REG04[7..2]中的设置。 默认为4.2V。