This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720EVM-212:扩展模块以获得额外的12V 输出。

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720EVM-212, UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954208/ucc28720evm-212-extend-the-module-to-have-an-extra-12v-output

器件型号:UCC28720EVM-212
主题中讨论的其他器件: UCC28720

大家好、我的问题是"UCC28720EVM-212 5W 评估模块"是否 可以扩展为具有12V 输出和5V 输出、这是它已经具有的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey

    不建议 UCC28720支持两个并联的输出轨。

    我建议您将 UCC28720EVM 的输出电压更改为12V、并使用降压级从12V 实现5V。 然后、您可以获得12V 和5V 电压。

    BR、

    云生