This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:无法在 Vin<2.8V 时启动

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630702EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953389/tps63070-couldn-t-start-up-at-vin-2-8v

器件型号:TPS63070

您好!

  在定制设计板上使用 TPS630702RNMR 时出现问题。

布局和原理图以  TPS630702EVM 为基准 、因此不会出现问题。

TPS630702无法加电至低于2.8V 的输入电压。 输出电压设置为3.3V/0.6A

如果我们从2.8V 为其供电、Vin 可能会降至2.3V、系统将正常。 Vin=2.2V 时系统裸片。

如果我们降低负载(Vout=3.3V/0.4A)、系统可以从2.7V 及更高电压开始、并保持开启状态、直到 Vin=2.1V。

有人能建议我们如何解决问题吗?

谢谢你

此致、

Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petar:

    在正常情况下、启动时 Vin 应高于3.0V。 您可以查看数据表第6页中的第二行。  

    并且启动期间的电流限制较低。

    建议不要在输入电压低于3V 的情况下启动

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好谢。

    这太令人困惑了... 我在3.3V 时使用 Vout、数据表中写入了 :用于启动;Vout < 3.0V。。。。

    数据表应清晰明确、以防止这些误解...  

    感谢你的答复。

    此致、

    Petar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petar:

    很抱歉让你感到困惑。

    实际上,您设置了 Vout 3.3,但它在启动期间没有达到目标.....

    我建议您在启动完成后添加负载。