This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85A:Venable 电平

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905425/tps7a85a-venable-level

器件型号:TPS7A85A

你(们)好

我对 LDO 中 Ven 允许的电压电平有疑问。

来自数据表:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a85.pdf?&ts=1589468396224

表6.3建议运行条件电平高达 Vin 电压电平。

Ven 电平的绝对最大额定值高达7.0V、电气特性表定义使能端的 Vin_HIGH 为6.5V。

如果我在使能电压高于 LDO 输入电压的情况下操作 LDO、是否会对 MTBF 产生影响?

我计划为使能引脚电压电平提供3.3V 电压、而我的一些 LDO 的输入电压为1.2V。

根据我的理解、我可以这样做(我不处于建议的工作条件下)、但我想了解对 MTBF 的影响或可能发生的其他损坏。

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    这是使用 TPS7A85A 实现的。 在其他必须在输入电压之后出现使能电压的器件中、我们的绝对最大额定值表将显示 VEN 不能超过 VIN+0.3V。  

    TPS7A85A 旨在实现此目的。 此外、如果您使用3.3V 电压来驱动 VBIAS、则 PSRR 性能会稍微提高一些。  

    我希望这能回答你的问题。