This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:有关 BQ78350-R2-DEVICE-FW 和 BQStudio 的文档

Guru**** 2580495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904246/bq78350-r2-device-fw-documentattion-regardng-the-bq78350-r2-device-fw-and-the-bqstudio

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他部件:BQ78350BQSTUDIO、BQ78350-R1

你(们)好。

我正在使用具有 R2版本的器件 BQ78350和 BQstudio、如图所示。

我想知道在哪里可以找到有关以下参数的 TI pdf (应用手册):Power->Ship > Auto Ship Time。

我已经阅读了 SLUUAN7B pdf、但我找不到此参数。

实际上、我想知道是否有有关 BQ78350-R2-DEVICE-FW 行为的文档。 以及如何与 BQStudio 进行交互。

非常感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    对于 BQ78350-R2、您需要参考 BQ78350-R1技术参考手册 以及  bq78350-R2器件的 bq78350-R1 TRM 附录。

    在本文档中、您将找到"自动配送时间"的描述。  

    另一个有用的应用手册是使用 BQ78350-R1文档: www.ti.com/.../slua924

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

    我已经铸造了。

    另外一件事:当 KEYIN 引脚处于活动状态时、DSG 路径将被禁用。 当 PRES 引脚处于活动状态时、所有路径均禁用。

    在这种情况下、SMB 总线可用还是禁用? 我的意思是、当其中一些引脚处于活动状态时、器件将回答 SMBus 命令?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    是的、无论 KEYIN 和 PRES 引脚状态如何、SMBus 仍然可用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    另一件事是、该器件可根据时间进行关断、无需通信、请参阅下文。

    然而、当"PACK 引脚> VSTARTUP"时、器件将恢复正常模式。

    哪个 PACK 引脚? 什么 Vstartup?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在文档中似乎是一个错误。 该器件将按照与 MAC 关断命令相同的方式恢复正常(当 TS1引脚上的电压> VBOOT 时)。 我将在文档的下一个修订版中更正此问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待这件事。

    我将在实验中尝试它。

    非常感谢!!!!