This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22943:如果在“VIN”上电?之前启用"On & quot;引脚,是否可以

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22943
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953704/tps22943-will-it-be-it-okay-if-on-pin-enabled-prior-to-vin-power-on

器件型号:TPS22943

尊敬的 TI:

在这里、我们有一个特殊的应用场合、即 TPS22943将在"VIN"上电之前启用、可以吗? 有任何风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    在 VIN 变为高电平之前、有可能处于高电平。 此工作方法将导致当 VIN 上升到高于最小建议电压时、器件立即开始导通。

    虽然这不是不正确的操作、但随着开关导通时 VIN 继续上升、开关的时序将受到影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Shreyas Dmello

    非常感谢您的回复。

    (1)那么 、在 VIN 变为高电平之前、是否处于高电平是可以的、对吧? 尽管我知道这是一个不常见的应用。

    (2)实际上、我不清楚"虽然这不是不正确的操作、但随着开关导通时 VIN 继续升高、开关的时序将受到影响。  "

    (3)有关规范的另一个问题。 我认为我们应该使用 ILM (min)和 tBLANK (min)来计算 Coutmax。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    1.是的、可以像这样运行器件。

    2.数据表上的导通时间和上升时间规格假设输入电压轨已经很高且稳定。 因此、在导通保持高电平且 VIN 上升的这种情况下、一旦电压上升到1.62V 以上、开关就会开始导通。 如果 VIN 斜坡较慢、则器件可以在电压轨稳定之前完成其"延迟+开启时间"、从而使上升时间受 VIN 电源斜坡的限制。 如果这是可以接受的、则没有问题。

    请注意、该公式讨论的是可填充的最大可能电容。 为了保守估计以确保所有使用的设备都能填满、我建议您使用 ILM (min)。 我们将研究如何使这一点更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shreyas Dmello、

    非常感谢您对患者的解释。 我明白了。