This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:REF 引脚的电流

Guru**** 2403405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954271/tl431-about-the-current-for-the-ref-pin

器件型号:TL431

您好!

我想问您有关 TL431器件的信息。
(问题1)
查看数据表、基准输入电流范围的额定值为"-50uA 至10mA"。
流入 REF 引脚的电流的最大值是"-50uA"或"10mA"?
(问题2)
如果到 REF 引脚的流入电流超过额定值、这个器件的可能故障模式是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    10mA 将进入器件。 流入器件的电流默认为正值。

    根据我的经验、超过10mA 的电流将弹出器件。 它很容易损坏、并且无法调节。

    如果您想了解 REF 引脚的更多特性、请查看此应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    故障模式问题是否与功能安全相关?