This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:器件并联

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953921/ucc12050-parallel-the-device

器件型号:UCC12050

尊敬的团队:

希望这对您有所帮助!

我可以并联器件吗?

有任何问题吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用您显示的工程图。 但输出介于4.7V 和5.3V 之间。 因此、当并联两个电源分别为4.7V 和5.3V 时、4.7V 无法输出任何功率、则总功率小于每个电源的两倍、在最坏的情况下、可能只有一个输出功率、而另一个输出功率则不能输出功率。