This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:GaN FET PCB 另一侧的栅极驱动器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905326/lmg1210-gate-driver-on-the-opposite-side-of-the-pcb-of-the-gan-fet

器件型号:LMG1210

您好!

我们正在设计基于 GaN FET 和 LMG1210的150V 三相逆变器。 开关频率将为100kHz。 由于空间限制、我们无法将栅极驱动器和 GaN FET 置于同一 PCB 侧。  

电流布局建议将 GaN FET、电流感应电阻器和去耦电容器置于同一侧、而栅极驱动器和自举二极管位于对面。 为了最大程度地减小栅极和源极电感、我们将并联多个过孔、每个过孔的最大估算电感为0.15nH。 请参见随附的图

您是否认为此布局会导致许多有关振铃或振荡的问题?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricard、

    感谢您在 lmg1210上对此进行介绍。 我认为这适用于开关频率下的电机驱动应用。

    这个布局图是可以的、并且只要流经 GaN 的峰值电流由于过多的功率或栅极环路电感而不提升栅极驱动器所见的接地电压、就不应导致振铃问题。 由于驱动器与栅极的距离仍然很短、因此电感最小化。 为了更大程度地减小共源极电感、您可以在驱动器输出引脚和 FET 栅极的焊盘中使用过孔。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、