This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:负载瞬态时功率因数降低

Guru**** 2502895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954020/ucc28019a-power-factor-decrease-at-load-transient

器件型号:UCC28019A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC28019A 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

通常、在使用 PFC 控制器时、功率因数可保持高电平。

当负载瞬态时、电流可能会失真、功率因数会暂时降低。

即使出现这种现象、电路也不会损坏。

是这样吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    如果客户可以按照 UCC28019A 数据表遵循该设计、则电路将是安全的。

    所以您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我明白这不是问题。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一