请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77PL900EVM-001 主题中讨论的其他器件:bq77PL900、 EV2400
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Dongwoo,
bq77PL900 EVSW 旨在与不再可用的 EV2300接口配合使用。 EV2400是现有工具、要与 EV2400通信、PC 需要安装"Support components to enable specific TI software to work with EV2400 (支持组件以使特定的 TI 软件能够与 EV2400配合使用)"、该工具可从 EV2400工具页面获取。
还需要通过安装 BQ77PL900EVM 用户指南中注明的 EVSW 来更新这些组件。 此 EVSW 会更新 Windows 10的支持组件。
有关说明、请参阅用户指南的第5.2和5.3节。