This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:TINA-TI 仿真

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905272/lm61495-q1-tina-ti-simulation

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495TINA-TI

大家好、

 LM61495尚未包含在 TINA-TI 仿真工具中。 我们是否可以在以下条件下对该器件进行仿真?

VIN = 28V
Vout = 20V
Iout = 9A

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是一款预览器件、其仿真模型将在正式发布时提供、因为现在没有供公众使用的模型。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我知道。 感谢您的支持。

    此致、

    Danilo