This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:原理图审阅

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905380/tps7a84a-schematic-review

器件型号:TPS7A84A

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TPS7A8400A 开发 低噪声、高精度 LDO、如图所示。  它是3.3V ~ 5V 输入、3.3V 固定电压输出、负载电流启动2.5A、稳定0.9A。  

还有几个不确定的问题:
1:SNS 引脚是否需要在不修改内部基准电压分辨率的情况下连接到 OUT?
2.如果输入和输出电压大于2.2V、将偏置连接到电源引脚是否有利于降低噪声?
3、PG 引脚能否连接到 LED 灯、以指示电路是否存在故障? 如图所示、如果我进行连接、是否存在问题?
4.如何判断使用哪一个、FB 引脚上的内部固定电压或电阻分压?
5.为了实现抑制噪声和高频的最佳效果,输入和输出滤波电容器及其他旁路电容器是否有任何改进,如图所示?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingqi、

    您提问的答案:

    1:SNS 引脚是否需要在不修改内部基准电压分辨率的情况下连接到 OUT?  *如果 R4和 R8未组装且正在使用 ANE-OUT 功能,SNS 必须连接到 VCC_3V3。  
    2.如果输入和输出电压大于2.2V,通过将偏置连接到电源引脚来降低噪声是否有益?*将 VBIAS 连接到更高的电压有助于实现 PSRR。 内部电荷泵使 VIN 加倍、但钳位电压为6.5V。 如果 VIN 为5V、则没有可测量的差异。  
    3、PG 引脚能否连接到 LED 灯、以指示电路是否存在故障? 如图所示、如果我进行连接、是否存在问题?  * PG 引脚是开漏输出。 只要 LED 具有足够的电压和电流、就可以正常工作。  
    4.如何判断使用哪一个、FB 引脚上的内部固定电压或电阻分压?  *使用 ANY_OUT 的优势是不必考虑反馈电阻器对精度的影响。 此外、这简化了 BOM、因为其中一个反馈电阻器可能是电路板上的唯一值。 缺点是步长为50mV。 使用 FB 电阻器、您可以更好地控制 VOUT、但电阻器的热噪声(虽然较小)会增加到总体噪声中。  
    5.为了实现抑制噪声和高频的最佳效果,输入和输出滤波电容器和其他旁路电容器是否有任何改进,如图所示?*在 SNS 连接完成后(可能使用0欧姆电阻器),这看起来正常。 布局中唯一会影响噪声和 PSRR 性能的其他方面。 有关 更多详细信息、请参阅我们的 LDO 基础知识系列。  

    我希望这有助于澄清。