This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS769:TPS76950

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954176/tps769-tps76950

器件型号:TPS769

您好!

我对 TPS76950 5V 输出 SOT23-5线性稳压器有疑问。 我将在低输出电流1 - 2mA 下使用它、并想知道-20°C 至+55°C 范围内的典型输出电压容差近似值。如果此值不可用、我想知道室温下的典型输出电压设定值。

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    虽然数据表中没有您要查找的图、但图中确实包含了我们可以用来进行合理猜测的信息。 图2和3显示、对于1.5V 和3.3V 版本、两者在 Iout=1mA 时的偏差仅为1-2mV。 这种偏差在这些版本之间并不会真正改变、因此对于5V 版本而言、这种偏差基本上是正确的、这是一个相当安全的选择。 更糟糕的是、您可能需要增加几 mV、因此可能需要使用3-4mV 来估算负载电流引起的偏差。  

    温度引起的偏差稍微复杂一些、但我们仍然会对您可能看到的偏差进行最坏情况的猜测。 图5和6显示了2.5V 和3.3V 版本的温度导致的偏差。 3.3V 版本的偏差比2.5V 版本大、因此与3.3V 版本相比、5V 版本的偏差也相同。 Iout=1mA 时的3.3V 版本显示了从-20°C 至55°C 范围内室温的最大偏差、根据图6、该偏差约为10-12MV。 5V 版本可能会稍微差一些、因此我们可以说、最坏情况下、它可能是3.3V 版本偏差的两倍左右、因此最大偏差约为20-25mV  

    因此、我认为对整个温度范围内的总偏差以及负载电流的良好估计值大约为23-29mV。

    希望这对您有所帮助、

    Nick