This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:我们是否可以将此驱动程序用于以下原理图中所示的应用?

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953316/ucc21222-q1-can-we-use-this-driver-for-the-application-as-shown-in-the-below-schematic

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21222UCC5390

目标应用是切换两个高侧 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    您似乎正在驱动高侧背对背 FET。

    我随附了一份应用手册、其中讨论了使用不同驱动器的类似拓扑。 该概念也适用于 UCC21222 IC。

    www.ti.com/.../sluaa58.pdf

    从图中可以看出、IC 的每个通道分别驱动每个 FET、或者您是要在两个栅极都短接的情况下驱动两个 FET 通过同一通道。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    是的、我们使用驱动器 IC 的两个独立通道来驱动两个 FET。

    谢谢、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们建议使用 UCC5390进行以下配置、以满足您的需求。 无论门连接在一起、如果您对此有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Krystian Plaskota