尊敬的 TI:
我在 SLUA303技术手册 PA0810中阅读了一篇有关变压器磁化电感的文章、但我仍然有疑问、因为变压器制造商(脉冲 eng)指定了 Lmag=345uH、Llkg=0.65uH。 但是、在 SLUA303中、对于死区时间计算、这些值是不同的:Lmag= 65uH 和 A Llkg=、190nH、公式(76)、位于第4.4.1节。 请您澄清这些价值观吗?
除此之外、我还有一个与 Qmain 的 ZVS 相关的问题、一些文献指出 Qmain 的 ZVS 主要取决于变压器的泄漏电感(或外部电感)、因为在 t3->T4谐振周期内、 当谐振电容器 VCR 上的电压从 Vin+VCL 下降到 Vin (由于 Lmag 和 Llkg)时、Lmag 上的电压被钳位为0、因此 Cr 通过漏电感器从 Vin 放电到0V (无 Lmag 贡献)。
但是、SLUA303的方程式(70)并不代表这两个级。 您能否从您的经验/知识中告诉我、确保 Qmain ZVS 的最佳方法是什么?
非常感谢、