This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:DDR3L

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904580/tps51200-ddr3l

器件型号:TPS51200

您好!

请查看 此 TPS51200可以输出电压= 0.675V。

如果我在所连接的中连接 VREFIN (具有10K PU/PD)= 1.35V 和 VLDOIN= 1.35V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    建议通过上拉电阻器将 PGOOD 引脚连接到3.3V、即使 PGOOD 信号在系统中也不使用。  

    所有其他看起来都很好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    关于 PGOOD 引脚、我不明白为什么?

    PGOOD 引脚是开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    PGOOD 是开漏引脚。

    如果引脚悬空、则在严重情况下、耦合到引脚的噪声可能会损坏引脚。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 E2E 中的许多答案中、我看到您可以保持 PGOOD 悬空、TPS51200的 PGOOD 引脚与其他引脚有何不同?

    附加的 REST 答案:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/23287?BQ24073-PGOOD-pin-can-it-be-left-floating

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/883345/3267540#3267540

    ???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    理论上、如果引脚悬空、则开漏引脚可能会受到噪声损坏、尽管风险很低。  

    不同的工程师对风险有不同的判断。  

    如果您确实希望悬空该引脚、则没关系。 自行承担风险。  

    BTW、另一种解决方案是将引脚接地。  

    谢谢