This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:效率和下冲

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953723/tps62135-efficiency-and-undershoot

器件型号:TPS62135

您好!

我们找不到 VIN=5V/VOUT=1V 情况下的效率曲线。  当 ILOAD 分别为0A/1A/2A/3A/4A 时、我们能否在这种情况下获得效率数字?

同时、我们将这些芯片用于以下两种情况。  请帮助我们判断下冲值是否合理。   

  • 案例1: VIN=3.3V/VOUT=1.2V

  • CASE2:VIN=5V/VOUT=1V

谢谢、


安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请参阅数据表的第10.2.1.3节"应用曲线"、图6-8以了解最接近的效率数据。 您能否提供有关负载瞬态波形和负载阶跃的其他信息? 施加的负载类型和大小是多少?  

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的评论。  

    关于效率曲线、我们已交叉检查 了数据表中先前的图6~8、但客户需要 Vout=1V 情况下的曲线。  是否有任何方法可以获得相关的仿真结果?

    关于负载瞬态波形、电流负载为来自电子负载的4A。

    谢谢、


    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我们在 "设计和开发 "部分提供了该器件的仿真。 我建议使用无源电阻器再次尝试负载瞬态、并提供以下波形。  

    最棒的

    Emily