This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:在同一产品中使用开关充电器和开关电源时、他们是否有设计指南

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905191/bq24250-are-they-design-guidelines-when-using-switching-charger-and-switching-power-supply-in-same-product

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: TPS63805

您好!

我将使用 TI BQ24250YFFR 为产品中的电池充电、并使用 TI TPS63805YFFR 作为3.3V 电源。

这两个器件都是开关电源, BQ24250YFFR 的输出将连接 到 TPS63805YFFR 的输入。

在同一设计中使用2开关电源时、它们的设计指南是否适用?

我是否应该在设计中避免这些项目以防止将来出现问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyur、

    为了防止开关噪声相互作用、最好将所有外部组件布置在靠近每个开关 IC 的位置、并为电源(高电流)路径提供宽布线。  对于基于降压转换器的 BQ24250、主要组件包括 PMID、REGN 和 BTST 电容器、SYS、BAT 和 VIN 电容器以及电感器。  对于 BUC=BOOST TPS63805、优先级是 VIN 和 VOUT 电容器、然后是电感器。  确保所有这些电容器的 GND 回路走线都有一条短的低电阻路径返回到 IC GND 引脚。  如果对其中任何布线的另一层使用通孔、则至少并联使用2-3个通孔。  对于输出电压感测线路(FB)、请将其远离任何开关电源布线。  对于这些 FB 电阻器、将中点靠近 IC 放置、GND 远离开关接地(使一个"单独"的 AGND 仅连接在 IC GND 引脚上)。

    如果考虑到辐射 EMI、您可能会在靠近 IC SW 和 GND 引脚的位置添加一个 RC 串联缓冲器、该缓冲器从充电器的 SW 节点接地。  您可以在需要之前保持未填充状态。  对于有关 TPS63805的 EMI 问题、我建议发布有关该器件的另一个 e2e 问题、因为我不是该器件的专家。

    此致、

    Jeff