This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:EN 引脚和 MODE 引脚的上升时间要求

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954198/lm61495-q1-rise-time-requirement-for-en-pin-and-mode-pin

器件型号:LM61495-Q1

大家好、

对于 LM61495-Q1、EN 引脚或 MODE 引脚是否有任何上升时间要求? 如果是、要求是什么?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    EN 引脚没有时序要求。 该器件具有内部软启动电路、EN 引脚实际上可以直接拉至 VIN。 请勿悬空此引脚。

    对于 MODE 引脚、如果使用外部开关频率、则 EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最小持续时间必须长于 t_pulse (100ns)。

    此致、

    Jimmy