This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:效率为50%、输出噪声为20kHz

Guru**** 2520310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904270/tps61178-50-efficiency-and-20-khz-noise-on-output

器件型号:TPS61178

您好!

输入电压为12V、输出为16V、输出电流为1.5A 时、效率仅为50%。 此外、我发现有一个20kHz 噪声耦合到输出端、甚至可以在靠近 IC 时听到声音。 问题是否由我选择的辅助无源器件引起?

以下是所选的辅助无源器件:

L = 4.7uH

Rfreq = 887k 欧姆

Rlimit = 56.2k Ω

Rcomp = 133k Ω

Ccomp = 470pF

Rup = 1M Ω

RDOWN = 80.6k Ω

Cbst = 1uF

Cvcc = 4.7uF

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    您可以为我分享 Vin、Vout、SW 引脚的布局和波形吗? Cout 的值是多少、电感的电流能力是多少?

    此外、我是否知道您选择 Rfreq = 887k 欧姆的目的? 当 L=4.7uH、200kHz 时、电流纹波很大。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    此时无法获取波形。 Cout 的值约为80uF。  电感器的额定电流为15A、其饱和电流为30A。 我已附上电路板布局的升压转换器部分图片。 这是一个4层电路板、唯一不在顶层的连接是将 Vout 连接到反馈网络 Rup 的 A 布线;此连接以蓝色显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    由于手头没有波形、因此分析起来有点困难。 但我怀疑环路不稳定。  

    请问您之前是否观察过波形? Vout 的纹波是什么? 输入电压是否稳定?

    负载详细信息是什么? 它是恒定的、还是在运行期间发生变化?

    以及如何尝试 Rcomp = 15k 欧姆 Ccomp = 6800pF?