请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5030 您好!
关于下面的规格、没有关于测试条件的其他说明。
最大值是否仅在25°C 时? 还是涵盖了整个温度范围(-40至125°C)?
此致、
开始
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于下面的规格、没有关于测试条件的其他说明。
最大值是否仅在25°C 时? 还是涵盖了整个温度范围(-40至125°C)?
此致、
开始