This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:组件分析

Guru**** 2521910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953728/lm4040-component-analysis

器件型号:LM4040

在 CPR201045920, 我请求 对一个组件进行分析、但由于超出保修期而被拒绝、 如何对该组件进行分析? 客户需要了解故障的根本原因。 请  为此提供技术支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    由于应用问题、我可以提供技术支持。 如果您想共享应用程序详细信息、我可以提供我的技术建议。

    我无法提供 FA 或其他支持。 如果您需要 FA 的支持、请通过客户退货门户为您的问题进行论证、因为 E2E 不是进行此讨论的合适场所。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marcoo

    以下是客户对问题的分析、请 检查这是否有助于分析?  您是否可以向我共享您的邮件地址以实现更好的通信?

    运行仿真器脚本时、有一些 ADC 值与例外值不匹配。 例如"模拟输入值超出规格、引脚= BATT_ANA_MCU、测量电压= 1.93397142857预期电压= 2.3比率= 1.18926265715故障百分比= 15.9142857143""模拟输入值超出规格、引脚= DMS_SUPPLY_ANA_MCU、 测量电压= 2.2753047619预期电压= 2.58Ratio = 1.13391403349 FAULT Percentage = 11.8098929494"、依此类推。
    根据错误代码、检查有关 ADC (C58)的基准电压引脚。 电压为4.3V、与预期电压不匹配。 然后测量电源电压(VRH)为5.7V。 但预期电压为5V。 因此、IC13 (稳压器 IC)可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为我提供原理图? 我需要一个原理图、以便能够完全了解问题。

    我还需要了解 ADC 负载条件以及它们是否有其他负载连接到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo

    如果您可以给我一个电子邮件地址,以便让我们的客户参与进来,他们就会更熟悉该应用程序。   我的邮箱: xiaolin.cao@prodrive-technologies.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们脱机。 我将向您发送电子邮件。