This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070EVM:测试环路电流增益和相位

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904751/ucc28070evm-test-loop-current-gain-and-phase

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件:UCC28070

你(们)好,先生  

我测试图6。 电流环路增益(TDB (f))和图7。  SLUA479A 中的电流环路相位(QC (f))

SLUA479A 中的电路原理图(第2页)  

我实际上测试了它并有一些问题,请参阅附件以了解结果

e2e.ti.com/.../3107.UCC28070EVM-current-loop-gain-and-phase-measurement.docxe2e.ti.com/.../2311.UCC28070-Design-Review-300W-Interleaved-PFC_2D00_-slua479.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为问题是 UCC28070使用平均电流模式(ACM)控制、而不是峰值电流模式(PCM)控制。 您为 PCM 控制器选择的注入点是正确的、因为您在10欧姆电阻器上注入的扰动会影响电流环路所使用的整个信号。 问题在于、在 UCC28070使用的 ACM 系统中、对 CSA 信号的扰动仅影响电流环路使用的部分信号。 注入的信号会影响 CSA 信号、但不会影响信号的合成下斜率部分。 我已经查看过您的原理图和控制器方框图、但我看不到可能干扰全平均电流信号的合适注入点。

    我认为这是您看到应用手册中不同结果的主要原因。 第二个原因可能是 PFC 级的相位 A 和相位 B 之间存在一些相互作用。 另请注意、应用手册图6和7中的图形是计算而不是测量的。

    如果您想查看电流环路稳定性、我建议进行负载瞬态测试-您可以将 PFC 级设置为像以前一样从直流电源运行、并对负载施加快速变化-通常施加50%至100%的负载阶跃 尽可能快。 这意味着阶跃必须比环路带宽快-如果您假设带宽为20kHz、则阶跃应在20us 左右内发生-如果电子负载太慢、则可以使用 MOSFET 和电阻器来实现这一目的。

    您可能应该禁用其中一个交错级、以便它们的两个环路之间没有交互。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致

    Colin