This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:最小输入电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953841/ref3325-minimum-input-voltage

器件型号:REF3325

团队、  

我的客户有以下问题:

在 REF3325AIRSER 数据表的绝对最大额定值表中、最小输入电压为空。 该器件的最小输入电压是多少? 我希望它为-0.5V 或更低。  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我将对此进行研究。 这是一款较旧的器件、因此可能需要一些挖掘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们没有该器件的内部数据、但由于内部二极管、该数据应为-0.3V。 我不会低于-0.3V。