This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:1.8V 选项

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, CC2640R2F, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905221/tlv809e-1-8v-option

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FTPS3840

大家好、

我们是否计划发布 TLV809E 的1.8V 选项?

它看起来非常适合 CC2640R2F、因为当 VDD 低于1.8V 时、需要保持复位低电平。

BR、Vsevolod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevolod、

    如您所述、1.8V 选项目前尚未发布、但您可以在内部联系我们的系统团队以查询另一个选项。 同时、对于紧急项目、您可以使用 TPS3840。 该器件具有更多特性和5引脚、但1.8V 选项可用于推挽和开漏。

    谢谢、
    Abhinav。