This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:反向电流

Guru**** 2542350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904773/tps54521-reverse-current

器件型号:TPS54521

尊敬的所有人:

在我们客户的设计中、反向电流会流向输出的输入端。
我连接该设计的电路和波形。

这种现象是否不会损坏器件?
在没有问题时、您可以允许多少反向电流?

此致、
PAN-M

e2e.ti.com/.../TPS54521_5F00_QA_5F00_20200513.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    您需要检查电感器电流、以查看是否形成从 VOUT 到 VIN 的反向电流。 您测得的 Iin 电流可能不会流经直流/直流、可能仅来自输入电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、测量点不清晰。
    该波形是电感器电流。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAN-M、

    您是说波形中的 Iout 是电感器电流、对吧? 如果是这样、反向电流仅为0.8A、远低于5A 速率输出电流、我对此不关心。 无需担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我现在回到第一个问题。
    >>在没有问题的情况下,允许反向电流的大小是多少?
    ->5A
    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5A 应该是一个安全值、因为它是一个5A 部件。 通常、它应高于5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有电阻能量的数量吗?
    示例  xxA2s x yy 次

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有这样的信息。 应持续支持5A 电流。