This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:器件损坏

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953688/tps40170-device-damaged

器件型号:TPS40170

您好!

TPS40170在我们的设计中通常表现良好、可为负载提供200W 以上的功率。 VIN 为48V、Vout 可变。 
但是、有时我们的客户会将我们烧毁的 PCB 与器件毫无理由地损坏、并且始终具有类似的行为。
我们附加图像。 我们还附加了部分原理图。 有人知道为什么会发生这种情况?

谢谢







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josseh、您好、

    通常、当器件以这种灾难性的方式发生故障时、可能是由于电气过载(EOS)引起的。  您是否存在 VIN 瞬态大于此器件的 VIN 最大能力的情况?  您是否有一个良好阻尼的输入滤波器?  输入瞬态和/或欠阻尼输入滤波器会导致 EOS。  导致 EOS 的其他可能是布局不良、另一种情况是负载是电感的。  请详细说明上述各点。

    我已将此主题分配给 Tim、他将在这里提供帮助。  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    只看一下原理图、输入电容非常低(仅220nF)。 管理开关电流至少应该为几 uF、尤其是在低开关频率下。

    如果在此处需要进一步分析、请完成 TPS40170快速入门计算器并发送适用的开关波形(SW、HDRV、LDRV)。

    此致、

    Tim