This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:针对接线故障的合适输出保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954123/tps2662-suitable-output-protection-for-wiring-faults

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件:TVS3300

大家好、  

为了保护具有数字和模拟输入和输出的用户界面免受接线故障的影响、我的客户正在搜索合适的器件。

对于此任务、它们使用 TPS26624型的多个电子保险丝以及平缓钳位器件 TVS3300。 最初、他们认为可使用此类电子保险丝保护0至10V 的模拟电压输出。 但这是不可能的、因为电子保险丝由信号供电以提供保护、因此对于低于电子保险丝下限的4.5V 输出电压而言、这不起作用。 因此,问题是:

TI 是否具有采用单独电源的电子保险丝或任何其他低成本解决方案、以保护来自运算放大器的模拟输出信号免受错误接线的影响? 错误接线的结果可能是24V*1.1 = 26.4V 的电压和负值-26.4V。

感谢您的支持。  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    有关详细信息、请通过电子邮件联系。

    此致、Rakesh