This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431

Guru**** 2770435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905200/tl431-tl431

器件型号:TL431

您好!

我使用的 TL431B-Q1是数据表中提到的基准电压。  还提到了整个温度范围内的基准电压漂移。
我正在考虑-40°C 至125°C 的温度范围、因此我考虑的 V.REF 值如下。

如上图所示视为最差值。
需要确认我的考虑是否正确。

此致
Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    没错。 您的值具有初始精度和温度漂移误差。