This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:UCC28810是否可用于电流为150mA 的400V (about100件 LED)? 1

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903597/ucc28810-can-ucc28810-be-used-for-400v-about100pcs-of-led-with-150ma-1

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: UCC28056

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 UCC28810或11用于他们的下一个产品。

 其设计要求如下。

 输入电压:85V~264V

 输出电压:400V (可驱动 约100个 LED)

 ILED:150mA

 UCC28810或11是否可用于驱动电流为150mA 的100件 LED?   或者、您是否有适用于此类应用的参考设计?

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-San

    是的、UCC28810可满足此要求。  PMP5739中的 PFC 升压级(原理图第1页)是一个接近此设计目标的示例参考设计。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     非常感谢您的回复。

     但我认为该参考设计适用于26V/4A LED 照明。 因此、这不符合客户要求。

     您是否有适合要求的参考设计?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-San

    PMP5739 是一种两级解决方案、其中 PFC 升压后跟谐振 LLC 直流/直流。  26V/4A 输出位于第二级 LLC 的输出上。  第一级采用 UCC28810、输出为 410V/283mA。  请仅参阅原理图的第1页以查看此 https://www.ti.com/lit/df/slur653/slur653.pdf?&ts=1589285580170

    这是我们对设计要求最接近的参考。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     我很理解您的说法。

     我可以再问一个问题吗? 您是否听说过任何实际实现的应用、例如我使用 UCC28810的客户要求?

     如果您有的话、这对客户来说是很好的信息。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-San

    我们看到其他客户也有类似的设计要求。  UCC28810和我们较新的 UCC28056等器件已用于类似的设计。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Eric、

     非常感谢您的大量帮助。

     我会向客户推荐这些器件。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。