This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:数据表第9.2.4节-从20V 输入实现20V 输出

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953472/lm61460-datasheet-section-9-2-4---achieving-20v-output-from-a-20v-input

器件型号:LM61460

大家好、  

对于 USB PD 应用、我的客户 尝试使用 LM61460从20V 输入获取20V 输出。 在数据表的第9.2.4节中,图94显示了实现此目标的典型应用。

但是、电路上没有附加详细的设计过程。 9.2.4.2节中的详细设计过程链接适用于图30 (13.5V 输入电压和5V 输出电压)。  

因此、我的问题是:  

1.使用此 IC 能否满足20V 输入电压至20V 输出电压的要求?  

2.图94中是否有针对典型应用的详细设计程序? 请您分享吗?  

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    1.我不认为您可以在100%占空比下运行该部件。 这将导致压降情况、其中输出将通过二极管压降跟踪输入。 此外、WEBENCH 不允许此功率转换。 如果客户需要、可以进行24Vin|20Vout|5A 电源转换。

    2、让我联系之前编写数据表的应用工程师、然后返回您了解这是如何创建典型应用电路的。 如果您不知道、平均而言、产品文件夹的(设计和开发)选项卡中有一个在线计算器工具"LM61460设计工具"。 这将有助于客户开始选择合适的 BOM 组件。 对于 PCB 布局、建议遵循数据表中的第11.1节"布局"指南。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-我能够与以前的应用工程师保持交流。

    对于具有动态调节输出电压的 USB Type C 应用、应选择顶部和底部电阻器、以便小信号环路响应结果(穿越频率和相位裕度)良好。 设计计算器工具应有助于为波特图仿真结果提供一些指导。

    选择电压注入电阻器时、只能将电流正弦到 FB 中、而不会从 FB 中拉出电流。  

    图94原理图已经过测试、可以正常工作、对于希望为 USB Type-C 电源应用实施 LM61460电路的客户、应推荐采用 BOM 选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    如果该器件无法在100%占空比下运行(如前所述)、图94原理图将如何工作?  

    谢谢。  

    奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    感谢您指出这一点。 我仍在使用此器件、必须就此与前应用工程师进行沟通、以了解 TypeC 应用程序、因此我想收回第1点陈述。

    图94应适用于您的客户设计。

    此致、

    Jimmy