This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2930:LM2930SX-5.0标记查询

Guru**** 2647765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905151/lm2930-lm2930sx-5-0-marking-inquiry

器件型号:LM2930

你好

是否有人知道过时的 LM2930S-5.0和 LM2930SX-5.0之间有何区别? 它们都引用相同的数据表、但我找不到"X"表示的任何信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    差异似乎是订单和包装中的最小数量。

    LM2930S-5.0在一根管子中至少有45个片、而 LM2930SX-5.0在卷带中至少有500个片。

    LM2940是这个时代的另一个 LDO、它在数据表中提供了有关 TO-263封装的更多详细信息。
    数据表中的元件编号类似、LM2940表中唯一的区别是45件与500件最低订购量。
    在卷带包装部分、它列出了"SX"版本。

    再进一步、我在 findchips.com 中搜索了 LM2930S、发现了同样的东西。

    谢谢、

    斯蒂芬