This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:同步降压/升压转换器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953989/lm5175-q1-synchronous-buck-boost-converter

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

您好!

我需要设计具有以下规格的降压/升压稳压器电路:

VIN (最小值)= 8V

VIN (最大值)= 38V

Vout= 24V

Iout= 7A

 

我在设计和仿真中使用了 TI WEBENCH。 连接以下链接:

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/27?VinMin=8&VinMax=38&O1V=24&O1I=7&base_pn=LM5175-Q1&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck_Boost&flavor=None&VoltageOption=None

您能在以下问题上为我提供帮助吗:

1) 1)是否可以将 BIAS (引脚24)连接到稳压器电路的输出节点(Cout)?

2) 2)输入和输出电容器的数量更多,我们能否通过更改值来减少数量,从而减少空间和成本? 它是否会影响电路性能?

3) 3)仿真电路有任何问题或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    当我点击上面的链接时、我很高兴地得到了采用 TPS65131的设计。

    1.是的、您可以在数据表的第9.2章中看到此连接。

    2.您是要使用电容较大的电容器? 对于陶瓷电容器、您应该记住、值较大的电容器通常具有较大的直流偏置行为。 对于其他类型的电容器、这通常不是问题。 电容很重要、而不是电容器的数量。

    一般而言、我建议将结果与快速启动 Excel 工具结果进行比较、以获得第二个来源。 您可以在设计工具和仿真中的产品文件夹中找到该工具。