This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:处于 UVLO 状态时、输入电流或电流消耗是多少?

Guru**** 2517960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905144/tps61235p-what-is-the-input-current-or-current-consumption-now-if-in-uvlo-status

器件型号:TPS61235P

大家好、

我  。TPS61235的最小输入电压为2.3V μ A

如果    TPS61235的输入  小于 2.3V、它将触发 UVLO、对吧?

处于 UVLO 状态时、TPS61235 是否会分流? 处于 UVLO 状态时、输入电流或电流消耗现在是多少?

因为我的客户使用 锂电池作为输入、所以当 锂电池电压低于2.2V 时、他希望 TPS61235 分流或具有小消耗电流以降低 锂电池的消耗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    正确。 当 Vin 降至2.2V (典型值)以下时、将触发 TPS61235P UVLO。 该器件被关断、消耗的 ISD 电流最大为3uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢   您的专业 回复!