This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:Iq 更低的 TPS212x 替代产品?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954168/tps2120-tps212x-alternative-with-lower-iq

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件:TPS2113ATPS2115A

大家好、

我正在寻找具有较低 IQ 的 TPS212x 的替代产品。

客户希望使用4xAA 电池(6.4V)、4xA Akkus (5.2V)或通过 USB (4.5-5.5V)为产品供电。

通过 USB 为器件供电时、应关闭电池以节省电量。 需要升压以实现 FET 的干净开关。

低 IQ 至关重要。

输出电流:1A

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    目前、TPS211xA 器件(如 TPS2115A 和 TPS2113A)是唯一的低电压(并因此降低了 Iq) PMUX 产品。  

    限制因素是6.4V 电源必须使用 TPS212x 器件时的工作电压。

    请随时直接与团队联系、以获取更多信息。