This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:bq24090低温充电电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953979/bq24090-bq24090-charging-current-at-low-temp

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:BQ24092

大家好、

对于使用 Jeita 的 bq24092、0 ~ 10度时的充电电流将是 ISET 的一半。

但是、对于没有 Jeita 的 bq24090、0 ~ 10C 之间的充电电流是多少? 它是否应该等于 ISET 而不是 ISET 的一半?

我的客户在2°C 时遇到的充电电流是 ISET 的一半

此致

SK Loo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SK

    在恒定电流充电阶段过温时、充电电流应保持为设定值。  但许多因素会改变这种行为。  如果使用电池对装置进行测试、它将随温度变化电压和阻抗。  电池可能有一个保护器电路、该电路会随温度的变化而改变阻抗。  在恒定电压阶段、电池电流预计会随温度变化。

    建议使用电池仿真器进行测试、并密切监测 IC 上的引脚10至 VSS 引脚3。  还监控 IC 上的 ISET 引脚2至 VSS 引脚3。

    我将与您联系、我们可以进一步讨论这个问题。