This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:bq21040 Vout 压降电压

Guru**** 2430840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904917/bq21040-bq21040-vout-drop-voltage

器件型号:BQ21040

尊敬的先生/女士

当 Iout=10~50mA 时、我在数据表中找不到 Vout 压降。 我仅找到最大值。 当 Iout=0.5A 时、压降电压为550mV。 我可以使用此参数吗?

我的客户应用是  

如果 V 电压输入4.35 (V)+/- 2.5%范围、则 Iout 设置为10 ~ 50mA 范围。 它能否正常充电至4.1 (V)或更高。
(3)
如果输入的 Vin 电压范围为4.6 (V)+/- 2.5%、则 Iout 设置为100 ~ 500mA。 它是否可以正常充电至4.2 (V)。

此致、

黄上