This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:低侧栅极控制缓慢上升

Guru**** 2542170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904723/bq24780s-low-side-gate-control-rises-slowly

器件型号:BQ24780S

您好!

在充电行为测试期间、我们发现低侧栅极的上升速度稍微慢一些、如下所示。  这是否有任何问题或风险?

谢谢。

安东尼

案例1:充电电流为0.5A (无系统负载)

CH1:低侧栅极  CH3:SW   

案例2:  

充电电流为5.5A (无系统负载)

CH1:低侧栅极  CH3:SW  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    最重要的参数是 SW 节点转换所需的时间。  如果时间过长、则效率会降低、甚至会烧毁 FET。

    以下是 EVM 的捕获:

    SW 节点转换大约需要20nsec、栅极转换总共需要40nS。  采集速度比这慢、因此您的效率会降低、并且可能会出现热问题。

    您是否检查了您将使用的 FET 与 EVM 相对的栅极电荷?  

    此致、

    Steve