This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 设计问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954007/bq51050b-bq51050b-design-question

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318BQ51003

尊敬的先生/女士

我的客户在设计 bq51050B 时有疑问。
关于计算 RX 线圈的串行/并联电容、L 和 LS 如何对应于线圈的规格?
此外、我们是否有推荐的 TX?
充电目标是大约50mAh 的电池、充电电流小于50mA。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,黄上

    数据表的第9.2.1.2节介绍了 L 和 LS 测量。  L 表示线圈 L 值(安装时)、器件在 TX 上。  LS 表示线圈 L 值可用空间、数据表 L

    我们推荐了 TYLT-VU-SOLO 和 TYLT-VU。

    对于该器件、50mA 略低、100mA 的充电电流和30mA 的终止电流是最佳选择。  有关低充电电流50mA 的信息、请参见 BQ51003、TIDA-00318。

    www.ti.com/.../TIDA-00318