This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540-Q1:在频率非常低时使用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953306/ucc21540-q1-being-used-when-the-frequency-is-very-low

器件型号:UCC21540-Q1

在频率非常低的情况下可以使用该芯片吗? 例如、该芯片应控制高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 均导通60秒以上。 在此期间、这些 MOSFET 不会关闭。 在这种情况下、自举电容器能否在 VDD 上提供足够的能量而无需充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    您的疑问是正确的、自举电容器会变得不切实际、以支持高侧这么长的导通时间。

    是否可以通过电子邮件直接向您发送电子邮件来了解您的应用、以便我们为您提出最合适的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Don

    非常感谢您的解释。

    如果这个芯片在这种情况下不能工作、也许我应该尝试其他方法来实现钳位功能。

    顺便说一下、该芯片的最小频率是多少? 仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、没有最低 FS。 只要您的所有偏置都高于 UVLO、就可以驱动输入的直流电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei

    非常感谢您提供的信息!

    但在我看来、芯片需要 自举电容来提供能量来维持高侧驱动线路中的电压。 根据手册、当低侧打开时、需要为电容器充电。 但是、如果我们需要芯片以非常低的频率工作、则自举电容器可能太大。  

    因此、该芯片可能无法在非常低的频率下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Albert、 我有一些例子可以通过电子邮件发送给您。 是否可以将其发送到注册到 my.ti.com 帐户的电子邮件地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Don

    是的、当然可以。  

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Albert!  我现在将向您发送电子邮件。