This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:解封/完全访问密钥

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ29412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903822/bq20z90-unseal-full-access-key

器件型号:BQ20Z90
主题中讨论的其他器件:bq29330bq29412

您好!

我使用 bq20z90作为电量监测计、使用 bq29330作为 AFE、使用 bq29412作为4S 锂离子电池组的过压保护。 正确的硬件和软件连接后、默认情况下器件处于密封模式。

请尽早发送解封和完全访问密钥。

谢谢、

Parimala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件和硬件连接后,默认情况下会设置 SS 和 FAS 标志,因为它处于密封模式。

    谢谢、

    Parimala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您需要了解的内容。 我们 TI 员工将无法提供该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有疑问。 如果同时设置了 SS 和 FAS,它表示什么。

    在技术参考手册中、说明了如果设置了 SS、如果为密封设备清除了 FAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试 过以下主题中提到的默认解封代码和完全访问代码?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在写您提供的密钥之前尝试读取解封密钥。 我遇到 SMB 读取块错误。

    错误代码:无确认:vb_t2H_nack

    此致、

    Parimala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法为您提供解封或 FA 密钥。 这些是在电池组组装时创建的。 如果默认密钥不能用于您、则您将无法访问 DF 内容。