This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图审阅

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953783/tps2121-schematic-review

器件型号:TPS2121

尊敬的 TI:

请检查以下原理图,我的要求是两个输入都是5V,通过跳线设置手动选择输入1或输入2,请帮我解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendar、  

    您能不能再上传图片、因为它未显示

    没关系、我看到了 PDF 链接。 抱歉。

    OV 电平设置为在输入~5.5V 时触发。  

    我还建议在每个 VIN1/2上添加至少10uF 的旁路电容器

    其次、在每个 VIN/VOUT 上使用5M 电阻的原因是什么? 这是一个难以置信的高值、VOUT 对地短路时、您甚至不会得到微安。 请检查此值并提供建议。  

    最后、虽然您当然可以使用跳线、但也可以将 PR1连接到 MCU。 我不确定跳线除了测试之外有多重要。 但我不知道你打算如何使用它、跳线将会正常工作。 因此、如果这正是您进行 yoru 设计所需的、那么该器件就不是真正的问题了。  

    请按绿色按钮、告诉我这是否回答了您的所有问题。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    对于我的问题、抱歉、在我的案例中、

    两个输入仅为+5V、

    2.设备在手动模式下运行(通过选择1、2和2、3跳线设置)

    在 输入端、我连接了5毫欧电阻器  

    最后、如果我在跳线1中连接1、2个引脚、则应该激活一个输入、另一方面、对于跳线2、3、应该会有另一个输入、请帮助我

    提前感谢、

    Narendar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendar、

    [引用 user="narendar Reddy"]

    最后、如果我在跳线1中连接1、2个引脚、则应该激活一个输入、另一方面、对于跳线2、3、应该会有另一个输入、请帮助我

    [/报价]

    没错。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮。  

    最好

    Dimitri