This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790518接通延迟

Guru**** 2529850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904749/bq77905-bq7790518-turn-on-delay

器件型号:BQ77905

    BQ7790518用于 LiFePO4、DSG 在导通时的步长为27mS。 但是 在 lion 中没有这样的问题,我使用了具有相同参数的同一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我不知道 有何理由提出不同的意见。  LiFePO4电池将在较低的电压下工作、可能在较低的电压下工作、DSG 输出需要更多的时间才能进行稳压。   

    BQ7790518的过压阈值为4.25V、不适合 LiFePO4、但一旦器件决定导通 DSG、它应以相同的方式导通。  所有器件都知道电池的电压和电流能力。